This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:在用户不移动时没有云点

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508062/iwr6843aopevm-no-cloud-points-when-people-are-not-moving

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们使用 IWR6843AOP 评估模块、

我们使用:

  • Radar Toolbox - 2.30.00.12
  • 3D 人员跟踪示例

问题:

  • 当人们停止移动时、UART/USB 提供的云点变为空

我们尝试过的方法:

  • 在3D_people_track_6843_dss --> processInst->aoaInput->papterRemovalFlag = 0中
  • .cfg -->  staticRangeAngleCfg -1 1 8 8.

 

在尝试修改 DPS 固件以禁用 离合器 RemovalFlag 并启用 staticProcEnabled 后、我们保证在用户停止移动时没有云点。

即使有人移动、我们也需要云点。

好极了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您应启用 FineMotion 链、以便检测静止人员。 例如、请尝试使用 启用了 fineMotion 的 AOP_6m_staticRetention.cfg 线性调频脉冲配置。 我还会将其更改为

    FineMotionCfg -1 1 1.0 1 5.
    以使每一帧都出现静止的目标。
    此致、
    Pedrorm