This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:未读取 IWR14BOOST 中的配置文件

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432BOOST, IWRL1432, MMWAVE-L-SDK, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1498386/iwrl1432boost-not-reading-config-file-in-iwr1432boost

器件型号:IWRL1432BOOST
Thread 中讨论的其他器件: IWRL1432MMWAVE-L-SDK

工具/软件:

我使用了 mmWaveSensingEstimator (dev.ti.com/.../) 并修改了配置参数。

 我更改了距离分辨率值和最大范围。

分辨率值为0.109、最大范围为50.002。

我使用 mmMave 雷达可视化工具(5.5.3.0版)读取将配置文件生成到 IWRL1432BOOST

当我创建配置文件时、mmWaveSensingEstimator 未显示导致错误的单元格。

为什么 mmMave 雷达可视化工具读取配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    团队成员将在24小时内回复您

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否更改从毫米波传感估算器生成的 cfg 文件?

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh。

    我可以将 cfg 文件读取到毫米波雷达可视化工 具、参考从毫米波雷达可视化工具(5.5.3.0版)创建并手动修改的 cfg 文件。

    该规格规定最大距离为56.4m、距离分辨率为12cm

    我使用距离-多普勒图像模式。

    我附上了名为 generatedConfig_2025-04-09_13-51-03_range56m 的 cfg 文件。

    e2e.ti.com/.../generatedConfig_5F00_2025_2D00_04_2D00_09_5F00_13_2D00_51_2D00_03_5F00_range56m.cfg

    所以我尝试修改了最大 距离50m 和距离分辨率0.109m。

    我手动将 chirpComnCfg 修改为9 0 0 1024 4 95.0 0。

    我还随附了已修改且不读取 cfg 文件的附件。

    e2e.ti.com/.../generatedConfig_5F00_2025_2D00_04_2D00_09_5F00_13_2D00_51_2D00_03_5F00_range50m.cfg

    两个文件都未显示导致单元格的错误。

    我可以读取最大范围56.4m 的 cfg 文件到 mmwavevizualizer、但我无法读取最大范围50m 的 cfg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您共享 cfg 文件。 为了澄清一下、这些文件是使用 SDK 可视化工具创建的吗? 您说您已在传感估算器中检查过它们、没有看到任何错误?  

    我可以确认我看到的行为与您看到的行为相同、但第二个配置文件无法正常工作。 在进一步调查后、我可以看到该问题与不符合最小突发周期要求的配置有关。 您可以更改以下行以使其正常工作。  

    frameCfg 2 0 310.11 8 250.00 0 ->   frameCfg 2 0  318  8 250.00 0

    谢谢、
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    感谢您的答复。

    在我读取两个 cfg 文件时、毫米波传感估算器都未显示"导致单元格的错误"。

    我可以将 cfg 参数更改为 frameCfg 2 0 310.11 8 250.00 0 ->   frameCfg 2 0  318  8 250.00 0.

    我可以 将 cfg 文件读取到毫米波可视化工具。

    感谢你的帮助。

    请回答其他问题。

    我想提高距离分辨率、而不是修改最大范围。

    我需要距离分辨率低于0.062m。

    可能需要将 numofAdcSamples 参数修改为2048、但 numofAdcSamples 参数现在为1024。

    IWRL1432BOOST 是否支持将 numofAdcSamples 参数更改为2048?

    IWRL1432芯片是否支持将 numofAdcSamples 参数更改为2048?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    谢谢你。 这只是为了确认、感应估算器工具中目前存在突发周期性错误检查问题。 将在的将来更新中修复此问题。  

    IWRL1432芯片是否支持将 numofAdcSamples 参数更改为2048?

    是的。 请参阅 xWRLx432器件的接口控制文档的下面内容。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我知道 IWRL1432芯片支持 numofAdcSamples 变为2048。

    xWRLx432器件的接口控制文档在哪里?

    如果我要在 IWRL1432BOOST 中更改为 numofAdcSamples、是否可以通过 DCA1000将 numofAdcSamples 更改为2048?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    接口控制文档(ICD)可在 MMWAVE-L-SDK 随附的 MMWave_DFP 固件包中找到。 {mmwave_SDK5_install}\firmware\mmwave_DFP\docs

    如果我要更改为 IWRL1432BOOST 中的 numofAdcSamples、我可以通过 DCA1000将 numofAdcSamples 更改为2048吗?

    是的、您可以使用 DCA1000EVM/mmWave Studio。 或者、SDK 文档还提到毫米波演示支持多达2048个样本、因此您应该能够在 cfg 文件中对此进行调整。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我注意到您选择了此选项、但未能解决您的问题。  如果您仍在寻找更多信息、请告诉我。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我没有 DCA1000、我尝试获取 DCA1000。

    老实说、我不知道如何使用 DCA1000和 CCS。

    所以请告诉我如何修改 numofAdcSamples 参数?

    如何修改 mmwave_L_sdk 源文件中的 numofAdcSamples 参数 并重新编译源文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    为了进行澄清、不需要 DCA1000。 我只提到这是可能的,因为你之前曾问过这一点。 启用2048个 ADC 样本所需的只是更改.cfg 文件中用于配置传感器的正确参数。 由于此参数是通过 CLI 界面发送的配置的一部分、因此无需更改演示代码和重新编译。  

    chirpComnCfg 8 0 0 2048 4 200 0
     
    此致、
    Josh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我知道、更改为  IWRL1432BOOST 的 Numofadcparameter 不需要 DCA1000。

    我尝试更改 chirpComnCfg 8 0 0 2048 4 200 0并将 cfg 文件读取到 IWRL1432BOOST。

    但可视化工具显示错误。

    这是显示错误弹出窗口的 cfg 文件。

    e2e.ti.com/.../generatedConfig_5F00_2025_2D00_04_2D00_09_5F00_13_2D00_51_2D00_03_5F00_range50m_5F00_burstperiodity318us_5F00_frameperiod200us.cfg

    请告诉我如何读取将 cfg 文件更改为2024年 Numofadc 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    很抱歉响应速度慢。 我还需要更正我先前的陈述,这是真的,前端支持2048个样本,这就是为什么 ICD 文件声明2048是最大 但是、IWRL1432的 HWA 1.2仅支持高达1024的 FFT 大小。 使用 SDK 时、这实际上将最大 ADC 样本数限制为1024个。 很抱歉、您造成的混淆、我们将相应地更新演示的文档和错误检查。

    此致、

    Josh