This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:SysConfig 工具

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507519/awr1843aopevm-sysconfig-tool

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

TI 团队大家好、

我不熟悉如何使用 CCS IDE、在上创建简单的 LED 闪烁工程方面需要一些指导 AWR1843AOPEVM

使用了 SysConfig 工具 、我选择了 GPIO_2 引脚运行。 这生成了3个文件、我保存在我的中 LED_Toggle 工程文件夹。 不过、在尝试编译工程时会遇到以下错误:

"SYSCFG/pinmux_config.c"、第41行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/drivers/pinmux.h"

syscfg/pin_mux_config.c文件是通过生成的 SysConfig 工具和   无法pinmux.h在中找到所需的文件 SDK 中找到 ( mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS )。  

您能帮助我解决这个问题吗?


此致、
Mitesh




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您可以参阅位于 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\drivers\gpio\test 中的测试代码、以创建简单的 LED 闪烁示例。 SYSCFG 不用于 第一代 SDK -   mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS。

      C:\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\drivers\gpio\test\xwr18xx\main.c 的 Test_initTask 函数中提供了用于配置 GPIO 的代码片段

    此致、

    Samhitha