This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:通过调整线性调频脉冲数来增加 AWR1642上的检测范围

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507068/awr1642-increasing-detection-range-on-awr1642-by-adjusting-number-of-chirps

器件型号:AWR1642
主题: AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 AWR1642雷达、旨在将检测范围增加到大约200米、目标是瞄准一辆汽车(RCS≈10 m²)。

根据技术文档和 TI 论坛讨论、增加每帧的线性调频脉冲数(N = 256或 N = 512)似乎有助于提高 SNR、从而在不修改硬件的情况下扩展距离。

您能否确认是否建议将线性调频脉冲数量增加到256或512是使用 AWR1642的远距离雷达(LRR)应用的方法?
此类配置是否应考虑任何特定限制(例如处理时间或内存使用情况)?

非常感谢您的支持和反馈。

此致、