This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:以下"适用于 AWR2X44P&quot 的 MCU+ SDK;用户指南。 CCS 12.8.1未列出电路板

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2E44PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507692/awr2e44pevm-following-mcu-sdk-for-awr2x44p-user-guide-ccs-12-8-1-does-not-list-board

器件型号:AWR2E44PEVM

工具/软件:

您好:

我们有一个 AWR2E44PEVM 评估板、我遵循 AWR2x44P MCU+ SDK 10.00.00指南的"入门"指南、该指南位于:
C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_00_00_07/docs/api_guide_awr2x44p

我已按照用户指南中的步骤验证 CCS 看到的软件包。 我一直在尝试为 AWR2E44PEVM 电路板创建目标配置:
C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mcu_plus_sdk_awr2x44p_10_00_00_07/docs/api_guide_awr2x44p/CCS_SETUP_PAGE.html #autotoc_md19

在此步骤中、用户指南指示您使用德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针。 然后在"Board or Device"下选择"AWR2X44P"以创建新的目标配置。 但是、我没有看到 AWR2X44P 选项可用、如指南中所示。



在"Window > Preferences > Code Composer Studio > Products"中的"Product Discovery Paths"设置下、添加了 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01。 CCS 在"Discovered Products"窗口下显示 AWR2X44P 产品。 创建目标配置时、AWR2X44P 选项仍然不会显示在"Board or Device"设置下。

我执行了基本的故障排除步骤、例如安装 CCS 提示的更新并重新启动计算机。 我不确定为什么它仍然未被检测到、希望提供故障排除建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    您是否可以使用 CCS v20.1.1? AWR2E44PEVM 可能尚不受支持、但 CCS 12.8.1。

    www.ti.com/.../20.1.1

    此致、

    Shailesh