This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:AWR2944雷达传感器芯片

Guru**** 2595855 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505785/awr2944-awr2944-radar-sensor-chip

器件型号:AWR2944

工具/软件:

您好:

 我正在使用 AWR2944评估板 PROC113D。VIOIN 连接到3.3V、VIOIN_18连接到1.8V。我不清楚 AWR2944中哪些信号使用 VIOIN 上的3、3V、哪些信号使用 VIOIN_18上的1.8V。有任何人能帮助实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下数据表中的电源特性:

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VIOIN 连接到3.3V、VIOIN_18连接到1.8V。我不知道 AWR2944上名为 MCU_CLKOUT、PMIC_CLKOUT、MSS_GPIO_0 到 MSS_GPIO_11、 MSS_GPIO_17、MSS_GPIO_28、MSS_GPIO_30和 MSS_GPIO_31的信号是否具有由 VIOIN 或 VIOIN_18确定的逻辑。请在数据表中帮助我清除、如本数据表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 用于以太网。 我需要在 VIOIN_18上确认其他寄存器。 请允许我就此向您回复。

    1. E. Shareef
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我仍在等待我们的设计团队回复。  

    谢谢、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    则为 VIOIN。 VIOIN 适用于所有 GPIO (预期 CSI 和 LVDS)。

    VIOIN_18专用于 ADPLL、CSI、LVDS。

    谢谢、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E.Shareef:

     非常感谢这个重要的信息、因为数据表中并不清楚。