This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:温度检测精度随着温度快速上升而变得不那么准确

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507648/lmt01-temperature-sensing-accuracy-becoming-less-accurate-with-a-rapid-temperature-rise

器件型号:LMT01

工具/软件:

您好:

我 在设计中使用 LMT01DQXR 元件来测量组件内另一个电子元件的温度。  我正在进行高温运行测试、将装置浸泡在+40C 环境温度下一小时、然后打开设备电源以进行操作。 我在组件中放置了一些热电偶来监测相同相关组件的温度。 这将确保热电偶和 LMT01DQXR 之间的距离至少在3C 以内。

当我查看 LMT01DQXR 报告的温度数据时、我看到它确实可以准确测量温度数据、因为它一直处于+40°C 环境温度下。 但是、当器件进入工作模式时、温度会升高、温度传感器最终报告的值比热电偶测量的值大15°C。 是否有任何解释说明为什么 LMT01DQXR 由于温度升高而测量得不太准确?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    您能给我讲一讲如何实现信号采集吗? 请分享用于捕获脉冲计数的原理图和一些代码/伪代码。

    • 我建议在两次测量之间为 LMT01断电、从而确保 LMT01与输出同步。 LMT01处于开启状态的时间越长、其时序就越无法捕获器件在转换和数据周期的预期时序。
    • 如果对脉冲进行计数的时间过长(大约100ms)、则可从两个不同的结果中捕获计数。  
    • LMT01的内部振荡器预计会随温度而变化、TDATA 和 TCONV 最小值/最大值规格中对此进行了介绍。 捕获器件的振荡器也会随温度而变化、并可能导致捕获窗口相互偏移或随着温度的变化而彼此偏离。
    • 应用中的 EMI 源可能会随温度而变化、这样会在 LMT01的信号中产生额外的脉冲。 这将增加感知输出。

    谢谢、