This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:AWR1843AOP + DCA1000

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503386/awr1843aopevm-awr1843aop-dca1000

器件型号:AWR1843AOPEVM

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们正在开发 DCA1000、以收集原始数据。 我们通过两种方法在相同场景中收集了.bin 文件。  

1. mmWave Studio 2.1.1.0:-这里我们有一个 bin 文件名 adc_data.bin、我们可以通过提供的文档"adc_rawdata_scapture_swra581b.pdf"进行解释。

2. DCA1000 CLI 命令:-在这里我们得到了一个 bin 文件名 adc_data_Raw_0.bin ,我们无法解释。 我们尝试使用上述文档中提到的过程来解释它、但没有得到适当的结果

请提供有关如何解释使用 DCA1000 CLI 命令生成的.bin 文件的文档

请尽快提供解决方案

谢谢您、

拉什米卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为我们不支持解析 CLI 命令生成的文件。 需要通过 Studio POST proc 实用程序对 Raw 文件进行 POST 处理。  

    让我与扩展团队核实、下周将回复您。

    在平均时间,我建议你使用谷歌网站搜索找到类似的线程。

    下面我们举例说明

    站点 e2e.ti.com DCA1000频段解析

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    只是为了澄清、没有通过 CLI 命令进行解析的实用程序。 后期处理必须在工作室进行。

    此致、

    Gabriel