This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451-Q1:开路检测和 ADC 转换

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451, TMP451EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507105/tmp451-q1-open-detection-and-adc-conversion

器件型号:TMP451-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP451TMP451EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

客户对开路检测和 ADC 转换有其他与原始 e2e 帖子相关的问题:  

TMP451-Q1:TMP451在初始化后检测开路故障-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

问题:

在之前发生的故障中、读取的状态寄存器(0x02)值为0x84 ( 1. 000 0 1. 00)。 状态寄存器位7 (BUSY 位)被描述为:"如果 ADC 正在进行转换、BUSY 位= 1。 如果 ADC 未进行转换、则此位设置为0。"

我对繁忙位感到困惑:

  1. 该位(指示 ADC 转换状态)意味着什么、或者它可以用于什么?
  2. 如果 ADC 正在转换、它是否会影响温度/状态读数? 在这种状态下、读数是否可靠?
  3. 我认为开路检测是实时的、无需等待上一次的 ADC 转换完成、对吧? 在器件关断(关闭除串行接口之外的所有器件电路)期间、此检测是否仍然有效? 关断期间、数据转换/检测逻辑是否会受到影响?

感谢您的帮助!

此致、

佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaao、

    BUSY 位指示新的温度结果何时就绪。 如果您在转换期间读取温度结果、则将收到上一次转换的温度结果。 是的、 在这种状态下读数是可靠的。 我已经使用 TMP451EVM 进行了测试。 我将0x40写入到寄存器 0F (一次性启动)。 TMP451无警报和开路警告进行响应。

    此致、

    Meredith McKean