This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:构建车内传感工程时出错

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507475/awrl6844evm-error-in-building-the-incabin-sensing-project

器件型号:AWRL6844EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我将 Incab 感应工程导入 Code Composer Studio 12.8中。

构建工程后、我收到以下错误:


****为项目 DEMO_IN_CABISH_SENSINGING_6844_DSS 构建配置调试****

/ccs1281/ccs/utils/bin/gmake -k -j 12 all -O

构建文件:"../example.syscfg"
调用:sysconfig
" /sysconfig_1.23.1/sysconfig_cli.sh"--script " /6844_incabin/demo_in_cabin_sensing_6844_dss/example.syscfg"-o "syscfg"-s " /mmwave_L_SDK_06_00_03_00/mmwave_l_sdk_06_00_03_00/.metadata/product.json"--context "c66ss0"-- Part Default -- package BGA --编译器 CCS
subdir_rules.mk:14:目标"build-1050668303"的配置失败
类型错误:无法读取未定义的属性(读取"GPN")
在 findDeviceInfoHelper ( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src:ts:69:16)
在 findDeviceInfoSync ( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:41:10)
在变体( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:21:9)
在产品( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:27:21)
在 resolvedArgs ( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:44:8)
请访问 t.runCLI ( /sysconfig_1.23.1/dist/webpack:src ts:32:9)
gmake:***[BUILD-1050668303]错误1
gmake:由于错误、目标"全部"未重制。

****构建完成****

您能帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系有关这些构建问题的信息。 如您在 开箱即用演示的其他主题中所述、请下载 SysConfig 1.20.0.3587。 如果您有更高版本的 SysConfig、可能还必须手动更改工程的 SysConfig 版本、因为它可能会自动使用最新版本。 为此、在"Project Explorer"->"Properties"中右键点击工程、然后点击"General"->"Products"。  如果 SysConfig 与1.20不匹配、请点击它、点击 Edit、然后通过下拉菜单更改版本。 点击"确定"、然后点击"应用"和"关闭"。

    谢谢、

    Kristien