主题中讨论的其他器件: AWR6843
工具/软件:
尊敬的先生/女士
我们使用 AWR6843ISk +毫米波升压器设置。 并且能够 在代码沉稳工作室的调试模式下运行"AWR6843_CPD_with_Classification"示例项目。
当我们 尝试 用断点"进入"代码时,我们观察到随机移动和破坏代码。
我们在 TI 论坛线程中发现、这是由于代码优化设置造成的、建议关闭优化、这将有助于运行断点来解决问题。
我们已经尝试使用所有可用的组合、并附上结果摘要以供您参考(因此、 当我们使用所有情况的断点"进入"代码时、观察到随机移动)。
| 优化级别 | AWR6843_CPD_with_Classification 项目 |
| 迷惑不解 | DSS 代码中的编译错误、mss 编译 |
| 0 | DSS 代码中的编译错误、mss 编译 |
| 1. | DSS 代码中的编译错误、mss 编译。 由于 MSS Builded 检查了 MSS 主代码、但断点移动仍然是随机的 |
| 2. | 没有生成错误、但断点移动是随机的 |
| 3. | 没有生成错误、但断点移动是随机的 |
| 4. | DSS 工程中没有此级别、但 MSS 中没有此级别。 继续这样做、但断点移动是随机的 |
构建错误快照:


我的问题:
1. 代码流随机移动的原因是什么,当我们 在带有断点的代码中使用"step into"选项时? 以及如何解决该问题?
此致、
Mani