主题:IWR6843AOP 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我在 IWR6843AOP EVM 上运行3D 人员跟踪演示、并观察 TLV 流中的数据丢失。
该 EVM 通过 USB 连接到 Windows PC、我将使用以下设置:
-
可以正常运行 :
3D_people_track_6843_demo.bin -
Radar Toolbox :
radar_toolbox_3_00_00_05 -
可视化工具 :
Body_and_Chassis_Visualizer.exe -
配置文件 :
AOP_6m_default.cfg从演示包
在运行期间、我经常看到以下警告消息。
INFO [parseFrame.py:126]无效 TLV 类型:2703616320
警告[parseFrame.py:115] TLV 标头解析失败:由于解析错误而忽略的帧
为了进行研究、我使用 Wireshark 捕获了 USB 数据。 每当出现警告时、我就会看到某些 TLV 数据包的长度不一致、在某些情况下、TLV 有效载荷看起来被截断或完全丢失。
我看到 此主题中讨论了类似的问题、但在本例中、问题似乎发生在 USB 数据包级别。
这是否是由于设备端的 USB 缓冲区处理或固件限制造成的?
请提供任何指导。
谢谢你。