This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:支持中断功能的 GPIO 列表

Guru**** 2600865 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506614/awr1843aop-list-of-gpios-that-support-interrupt-functionality

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

您好、xWR1843AOP Champ!

一位客户目前正在与一位使用 AWR1843AOP 传感器进行设计的客户合作。
您能否确认所有 GPIO 引脚是否都支持中断功能?

如果某些引脚不支持中断、您能否提供支持中断功能的 GPIO 引脚列表?
此外、请告知在数据表或参考手册(例如特定部分或表)中可以找到此信息的位置。

谢谢!

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    您可以参考以下线程。 此处讨论了一个类似的主题:

    (+) AWR1843AOP:GPIO 中断功能相关-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此外、您能否告诉我、如果您将此器件用于任何基于 ADAS 的应用、或者您在此处有不同的用例?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Shruti)好

    除了所附图外、您能否进一步澄清?

    同一位工程师正在关注同一线程、因为他仍然了解所有 GPIO 都支持中断功能。
    除该图外、请阐明以下内容:AWR1843AOP 的技术参考手册(TRM)似乎未在 TI.com 上公开提供。

    这是用于障碍物检测的 ADAS 应用。

    谢谢。

    此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    对于此型号、您也可以参考与1843器件相同的 TRM。

    此致、

    Shruti