This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:Vital_signs_tracking demo​ 中关于 BPM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499383/awr6843aopevm-about-bpm-in-vital_signs_tracking-demo

器件型号:AWR6843AOPEVM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

好日子~正如我们看到的默认 pofile.cfg "vital_signs_tracking demo​",为 TX1和 TX3启用 BPM 如下:  

但是、如果我们在 chirp 0和 chirp 2 (设置为7)上启用 TX1、TX2和 TX3、并在 profile.cfg 中禁用 BPM、   

既  未检测到物体、也未检测到生命体征。

在此演示中是否有必要针对物体和生命体征检测启用 BPM? 是我们可以使用的

3TX 波束形成与 移相器一起 通过修改相应的源代码来取代 BPM 功能

或 profile.cfg 的内容?   

 e2e.ti.com/.../6574.vital_5F00_signs_5F00_AOP_5F00_6m.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerry、

    很高兴听到您的声音! 我已经请我们的生命体征专家来看看这一点。 请他们一天或两天来回应。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kristien :  

    对于项目评估原因、您能否将此案例作为第一优先事项提供帮助?

    我们必须知道 BPM 是否是必需的、或者最近是否用于生命体征检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jerry Chuang:

    BPM 对于生命体征或跟踪而言不是必需的。 您只能使用 TDM 执行此操作。 使用 BPM 可提供更好的 SNR。  

    请注意、在当前演示中、配置与生命体征链紧密耦合、因此对配置的任何更改都可能会导致运行中断

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:  

    感谢您的快速回复~~另一个问题,我们可以在这个演示中使用3TX 波束成形吗?  因为我修改了 profile.cfg 作为下面的图片:  

      运行时出现错误 "Pcount3DDemo_DPM_ioctl_blocking (gMmwMssMCB.objDetDpmHandle、DPC_OBJDET_IOCTL__STATIC_PRE_START_CFG、&objDetPreStartDspCfg、sizeof (DPC_Objectt Detection_Pre); "  

    并且没有用于减少 framCfg 上的"循环数"(结果与48、36、24的结果相同)  

    使用3TX 波束形成时、是否有办法正确执行 DPC 设置(DPC_OBJDET_IOCTL_STATIC_PRE_START_CFG)?

        

    char *hardCodedConfigCommands[] = {
        "sensorStop",
        "flushCfg",
        "pmicCfg 1 1",
        "dfeDataOutputMode 1",
        "channelCfg 15 7 0",
        "adcCfg 2 1",
        "adcbufCfg -1 0 1 1 1",
        "lowPower 0 0",
    
        //NTU
        
        "profileCfg 0 60.75 30.00 1.00 10.00 0 0 200.0 1 96 10785.00 2 1 36",
        
        //3D people track only
        //"profileCfg 0 60.75 30 25 59.1 0 0 54.71 1 96 2950 2 1 36", 
    
        "chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 7",
        "chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 7",
        "chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 7",
        "frameCfg 0 2  48  0 70.00 1 0",
        
        "dynamicRACfarCfg -1 4 4 2 2 8 12 4 12 5.00 8.00 0.40 1 1",
        "staticRACfarCfg -1 6 2 2 2 8 8 6 4 8.00 15.00 0.30 0 0",
        "dynamicRangeAngleCfg -1 0.75 0.0010 1 0",
        "dynamic2DAngleCfg -1 1.5 0.0300 1 0 1 0.30 0.85 8.00",
        "staticRangeAngleCfg -1 0 8 8",
        "fineMotionCfg -1 1",
        "bpmCfg -1 0 0 2",
        
        "antGeometry0 -1 -1 0 0 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0",
        "antGeometry1 -1 0 -1 0 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2",
        "antPhaseRot 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1",
        "fovCfg -1 70.0 20.0",
    
        "compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0392068 0.85352 -0.42142 -0.85583 0.31876 0.83612 -0.23291 -0.89639 0.44327 0.40002 -0.59879 -0.44089 0.54626 0.45618 -0.49176 -0.39868 0.62875 0.27008 -0.71771 -0.33118 0.65073 0.36008 -0.58435 -0.28723 0.71649",
        "measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1. 0.2",
    
        "staticBoundaryBox -1.5 1.5 0.3 1.75 0 3",
        "boundaryBox -1.5 1.5 0.5 2 0 3",
        "sensorPosition 2 0 15",
        "gatingParam 3 2 2 2 4",
        "stateParam 3 3 12 215 50 6000",
        "allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20",
        "trackingCfg 1 2 800 1 46 96 70",
        "presenceBoundaryBox -1.5 1.5 0.3 1.75 0 3",
        "maxAcceleration 0.1 0.1 0.1",
    
        "vitalsign 15 300",
        "VSRangeIdxCfg 1 6",
    
        "sensorStart",
    
        "!!!END_OF_HARD_CODED_COMMANDS"};
    
    #endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我不建议将其更改为3 Tx 波束形成、因为演示与该链密切相关、更改任何 DPC 配置都很难调试。 该演示已经采用 BPM 配置并使用2TX 同时传输数据。 您不会通过将 ii 更改为3Tx 波束形成而获得显著的 SNR。 这是可能的、但我们最终没有这样做

    此致