This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:使用 Industrial_Visualizer 的 PC 规格

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493392/iwr6843aop-pc-specifications-for-using-industrial_visualizer

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

您好:

使用 IWR6843AOP、
我正在运行 Industrial_Visualizer。
应用在执行期间停止。
PC 规格是否不足?
如果您有必要的 PC 规格、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    运行工业可视化工具没有特定的 PC 要求。 您可以取消选中 可视化工具中的"Save Data to File"选项。 这可确保在运行演示时不保存点云、并且不会进行任何文件操作。 这可能会使可视化工具不间断运行

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在 工业 可视化工具中测试3D 人员跟踪、最大点数为150。
    能否增加最大限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、在默认配置中、最大点数可达800。 您可以使用将积分数增加至800。 希望您现在能够正确运行演示而不会出现任何中断

    此致