This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432的高架照明项目存在一些问题

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502999/iwrl6432-some-issue-in-overhead-lighting-project-of-iwrl6432

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

尊敬的专家、

我发现了一些问题 ,当我被使用的 高架照明项目、详细信息如下.

如果我将此数字更改为1或3、将会产生如下所示的错误、因为我要使用主要模式。  

为什么会出现此问题?  

感谢专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在研究这一点、并将在几天内提供答复。  感谢您的耐心。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于顶置照明、建议使用相同的方位角和仰角 FFT。 方位角和仰角 FFT 使用16。

    如果要使用当前配置、则必须使用64位方位角 FFT 和4位仰角 FFT。 演示在自动模式下不支持64 8 (主要+次要)

    此致