This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443命令

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497581/iwr1443-iwr1443-commands

部件号:IWR1443

工具/软件:

尊敬的联系人:

 我正在使用 IWR1443模块并通过以下命令对其进行配置,但我不了解它的准确性。 您能帮助配置模块以实现高精度吗  

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 4 1 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg 0 1 0 1
profileCfg 0 77 7 130.05 0 0 27.96 1 512 4195 0 36
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
frameCfg 0 0 1 0 1000 1 0
calibDcRangeSig 0 -5 5 32
guiMonitor 1 1 0 0 0 1
RangeLimitCfg 1 0.3 30.0
sensorStart

此致、

Abhijeet Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如需使用 IWR1443进行高精度测量、请使用以下二进制和配置

    radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_binaris\high_accurity\prebuilt_binaries\xwr14xx_high_accuracy_mss.bin Personal_Electronics Level_Sensing

    radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\high_accurity\chirp_configs\high_accuracy_demo_14xx.cfg Personal_Electronics Level_Sensing

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我在 USART 收到了 IWR1443模块的以下十六进制数据。 您可以使用任何文件格式 提取这些数据详细信息 以及 如何从以下数据中读取数据  

    02010403060508070400010200040000c3340a001f0000001004e5e50100000000300000001000001000000000100340018e9ee68cee419001000090002000000000000000000000000000000778007bc0474363968027b9933ff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考  

    MmwDemo_transmitProcessedOutput()函数  

    radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\high_accurity\radar\14xx\main.c Personal_Electronics (格式 Level_Sensing src)

    数据以 TLV 格式发送。 您可以参阅 radar_toolbox_3_00_00_05/software_docs/derstanding_uart_TLV .html 来了解 Data_Output_Format 格式

    此致