This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:没有从 DCA1000EVM 接收到数据包

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, DCA1000EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505343/dca1000evm-no-packets-received-from-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944EVMAWR2944

工具/软件:

我制作了一个程序、将 LVDS.cfg 发送到 AWR2944EVM 雷达、并应从 dca100evm 返回流式传输的数据。 但是、当我在 Wireshark 上检查收到的数据包时、通过 DCA 手册第8节中的故障排除指南、我看到端口4096在发送命令时工作、但是在端口4098上不返回任何内容。 我在011 SOP 中、对于 DCA sw2.3设置为的双通道 LVDS 数据、cf.json 设置为 lvdsmode 2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一个工具可以捕获以太网数据包。 您可以查看"C:\ti\mmwave_studio_03_01_01_00\mmWaveStudio\ReferenceCodes\DCA1000\Docs\TI_DCA1000EVM CLI_mmWaveGuide.pdf" Software_User 和 "C:\ti\mmwave_studio_03_01_01_00\mmWaveStudio\ReferenceCode\DCA1000\TI_DCA1000EVM Software_Developer Guide.pdf"文档。

    您可以使用  C:\ti\mmwave_studio_03_01_01_00\mmWaveStudio\PostProc 中的 DCA1000EVM_CLI_Control.exe 以在*。bin 文件中记录数据。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在使用它了。 DCA1000EVM 和 AWR2944EVM 之间似乎存在通信问题。 我可以将 profile_LVDS.cfg 发送到雷达并向 DCA 发送 CLI 命令、但我没有收到任何有关 DCA 的信息。 LVDS Path Err 灯也会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohamed,

    DCA1000 EVM 中配置的默认目标以太网端口地址为192.168.33.30、套接字编号为4098。 确保使用此 IP 地址设置目标 PC、以从 DCA1000 EVM 接收原始 ADC 数据。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些设置已到位。 但是、我确实检查了 PC 中的套接字、192.168.33.30 IP 地址连接到这三个套接字 50593
    50594
    2177.

    我是否应该更改 cf.json 来使用其中两个配置和数据端口、替换4096和4098?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我所做的一切的完整列表。

    1.通过 xds1100 UART 端口发送 profile_LVDS.cfg、并在 XDS 数据端口上读取此内容  

    2.将雷达 SOP 放到011

    使用 awr2944_mmwave_TDM.appimage 刷写雷达

    4. DCA SW 2.5至 SW_CONFIG

    5. cf.json 设置为 LVDS 捕获、Enet 流、1243模式、原始模式

    6.所有./DCA_CLIControl.exe 命令都成功(FPGA、sys_status)、但一旦 START 错误发送、然后才能发送 STOP

    7、XDS、FTDI、FPGA、60引脚带状电缆和以太网电缆已插入

    8、确认 IP 地址正确。

    问题是我没有收到来自 DCA 的任何数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    将雷达 SOP 放到011

    将 EVM 设置为 QSPI 引导模式以运行 SDK 演示。

    此外、确保使用 frameCfg CLI 命令设置的帧数为0 (无限帧)。

    此致、

    Samhitha