This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:实现 AoA 算法以实现独立垂直排列

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489437/iwrl6432-implementing-aoa-algorithm-for-separate-vertical-arrangement

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

尊敬的 Champ:

我想按如下方式实现自定义天线阵列、以便在 Iwrl6432中有3个垂直元件和4个水平元件、目标应用是运动和存在检测。 我的问题是,对于固件处理这种 几何体,它是否足以告诉它使用 antGeometryCfg 在 CLI 命令中,或者我需要手动映射符号并手动安排信号处理?

非常感谢、

顺祝商祺!

Wolfgang


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:  

    我正在调查您的问题。 请再给我一天时间,让我回到你身边。  

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Josh、没问题(y)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:  

    我为延迟道歉、我仍在寻找确切的需要更改的地方、但我认为它需要的不仅仅是更改 antGeometryCfg 命令。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、我可以问您是否有任何更新?

    这种由3个垂直元件和3个水平元件组成的较小布置如何?

    谢谢、  

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈、  

    很抱歉耽误你的时间。 这里是对此的更新。  

    首先、我想更正我之前的陈述、对于自定义天线模式(例如您共享的天线模式)、预计唯一的修改是 antGeometryCfg 命令。

    我尝试通过向配置中添加"antGeometryCfg 2 0 1 1 1 1 2 0 2 0 3 2.5 2.5"来确认这是可行的。  

    遗憾的是、这会导致错误、因此此功能当前存在错误。 更多上下文信息、IWRL6432的所有雷达处理都是使用 HWA 来完成的、HWA 需要我们所调用的参数集来配置其运行方式。  对于此器件、可以使用有限数量的参数集、对于 此天线方向图、需要更多的参数集来进行处理、最终会超过允许使用的此 DPU。 这似乎也是你分享的另一种模式的情况。 我已将此报告给我们的软件团队、以便他们将来可以解决此问题、并查看他们是否有您可以使用的快速解决方法。 我们还会再来的。 再次对延迟非常抱歉。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Josh 为您提供的富有洞察力的回答(虽然有点晚、但)。   如果可以、我想浏览您关于 HWA 参数设置编号的答案、并按如下方式将此天线方向图与 WCSP 天线方向图进行比较:

    我认为在方位角/仰角过程的 ao2dprcoess 或 doaprcoces 中发生的情况如下:
    1.两行方位角 FFT 处理。
    2.第二行与第一行对齐,因为两行在水平位置上都有一个波长的差异。(这是我的猜测,因为不像步骤1和3 ,我不能看到这个过程写入任何地方的代码。 您能否确认或拒绝此步骤?  您能指出这种情况发生在哪里吗? 或者只是因为天线映射而空出第二排的前两个位置?)
    2.根据上述步骤的结果得出的仰角 FFT。

    我的问题是:
    1.确认第二步
    2.在我们看来,上述步骤可以在我们的天线模式中实现,无需任何额外的参数设置。 那么为什么我们需要更多的参数步骤呢?
    3、有没有 Hwa 参数设定编号的硬性限制?

    非常感谢、

    此致、

    Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wolfgang:  

    很抱歉、我没有机会查看这些最新问题。 请允许我再有一天在这里答复。 如果我没有在24小时内回复、请随时 ping 通螺纹

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    如果此问题有任何进展、或者您想纠正我的理解、我可以问您吗?

    非常感谢、

    此致、

    Wolfgang