This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:远距离人员检测|设置配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524303/iwr6843-long-range-people-detection-setup-configuration

器件型号:IWR6843

工具/软件:

您好 TI 团队。

我正在支持一种应用、其目标是使用毫米波技术检测植被稀少的开阔区域是否有人存在。 使用评估套件 IWR6843ISK、并连接到 Raspberry Pi (通过 USB)、后者获取数据并对其进行处理、从而触发检测事件。

评估套件运行远距离人员检测固件示例(2D 100米配置)。 在现场测试期间、会触发多个误报事件、尤其是在下雨时。

问题:是否有或任何其他材料提供有关如何更好地配置远距离人员检测固件的指导?

提前感谢。