This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:询问 FDC1004QEVM–水滴检测灵敏度

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC1004QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524410/fdc1004evm-inquiry-regarding-fdc1004qevm-detection-sensitivity-for-water-droplets

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004QEVM、FDC1004

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的一个客户 正在考虑一种涉及对小至1mm 的水滴进行非接触式检测的应用。 为此,他正在评估 FDC1004QEVM 的使用情况。

在此应用中、传感器应放置在目标表面上方。 当水滴出现在该表面上时、目标是准确检测其存在所导致的电容变化。

客户询问了以下技术问题:

  1. FDC1004系列此类应用是否可实现足够的检测灵敏度?
  2. 它能否检测小至1mm (皮法范围内)的水滴导致的电容变化?
  3. FDC1004的典型检测灵敏度或分辨率是多少?

如果您能分享任何见解、参考数据或应用手册、以帮助评估该应用的可行性、我们将不胜感激。

此致、

Takashi

T4827447

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-san,

    如果我们进行一些假设、我们可以根据 FDC1004估算系统的一些潜在行为。
    如果他们愿意使用最快的采样速度(400S/s)、他们将获得大约17位的有效分辨率。
    当 测量范围为±15pF 时、这将得到大约30pF/(217)= 0.229fF 的本底噪声。
    如果我们进一步假设他们需要比本底噪声高+6dB 的信号、他们会寻找大约0.5fF 的电容变化(无液滴→液滴)。

    一些非常近似的计算表明、 如果传感器和目标之间间隔1.5mm、只是略大于液滴本身的尺寸、它们可以检测到直径为1mm 的单个液滴的形成。 根据其机械要求、这可能是也可能不是实际要求。

    如果用户想要检测10个或更多个水滴、传感器和目标之间的距离可能会增加到大约5.5mm。
    30个或更多的液滴将使传感器/目标分离 达到10mm 或更小、100个液滴将支持18mm 的分离。

    如果他们愿意分享有关要求的其他详细信息、我们可能会提供更多反馈。

    此致、
    John