This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5012:器件导数-反向输出极性

Guru**** 2586615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5012, SN74LVC1GU04, DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519313/drv5012-part-derivate---reverse-output-polarity

器件型号:DRV5012
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GU04DRV5053

工具/软件:

您好:  

是德州仪器(TI)计划发布具有反相输出的 DRV5012、如下所示。  

奇怪的问题、抱歉。 谢谢:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想知道、由于所有类型中都存在许多传感器、并且 DRV5012没有导数。  

    显然、我可以在电路中实现反相逻辑、但开箱即用会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ELD、

    它目前不在我们的路线图上。  但是、如果您想分享有关您计划如何处理它的详细信息、我们可以评估它是否是我们将来可能考虑提供的内容。  如果您想寻求该选项,但不想在公共论坛中分享您的详细信息,您可以向我发送私人消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    应用基本上是:

    DRV5012的输出连接到高侧 P 沟道 MOSFET 的栅极、该 MOSFET 根据南北方向打开/关闭负载。  

    期望的行为为:

    北->负载关闭(DRV5012输出高电平);

    南->负载开启(DRV5012输出为低电平)

    这与 DRV5012的行为相反。  

    权变措施是使用 MOSFET 的反相逻辑、但您有一个更好的想法(?):

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 ELD、

    感谢大家的分享、我将继续讲下去。  到目前为止、我没有针对您的解决方案、但我认为它有点小、看看我能否在周一提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 ELD、

    这绝对是获得所需行为的一种方法。 为了节省空间、您可以在 DMC31D5UDAQ-7B 等集成封装中找到这些 MOSFET。  或者、可以使用像 SN74LVC1GU04这样的非门。  

    另一种方法是将我们的线性器件之一与窗口比较器配合使用、例如在此电路示例中: https://www.ti.com/lit/an/snva832/snva832.pdf。  如果您希望电源保持稳定、在我们的线性器件中、您可以考虑使用我们的一个比例式器件、否则您可能需要使用 DRV5053。