This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:有关 TX 射频规格的问题

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6243, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520670/iwr6243-question-about-tx-rf-spec

部件号:IWR6243
主题: IWRL6432中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

IWR6243数据表提供以下信息。

您可以在以下问题上获得帮助吗?

1、RX 的总噪声系数为10dB。  LNA 和混频器分别的噪声系数是多少?  

2. RX 增益范围意味着 LNA 的最大增益是18dB、对吧? 如果没有,你可以请原谅我吗?

3. RX 转换增益是否指混频器和 IF 滤波器/放大器的总增益?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您能否确认此主题位于 IWR6243还是 IWRL6432?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    抱歉、更正了拼写错误。 我是指 IWR6243。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    请允许我24小时查看查询。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我正在与内部团队核实、将需要更多时间、直到下周初。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    1.我们没有分别针对 LNA 和混频器的 NF 细分。

    2.不能、18dB 的 RX 增益范围意味着 RX 增益可以编程为30dB 至48dB 之间。

    3、是的、RX 转换 增益意味着 RX 链的总增益。 这表示使用48dB 增益设置可以实现47dB 增益。

    RX 增益设置可编程范围为 30dB 至48dB、这是射频增益和中频增益之和。 IF 增益可以在-6dB 至18dB 之间变化、而射频增益有三种设置:30dB、33dB 和36dB。

    实现总 RX 增益的方式是射频增益和中频放大器增益之和。 射频增益目标(30dB、33dB 和36dB)允许用户独立于总 RX 增益来控制射频增益、因此用户可以灵活地权衡线性度与噪声系数。 在射频级的多个增益设置中、固件校准算法使用的是使射频增益尽可能接近用户编程的射频增益目标的设置。

    此致
    Ankit