This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523211/dca1000evm-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题: IWR6843中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我刚购买了 DCA1000EVM 和 IWR6843 EVM、因为我遇到了其他 EVM 问题(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501793/mmwave-studio-mmwcas-rf-evm-mmwcas-/5785947#5785947)。

这款全新的 DCA1000EVM 行为确实出色。 一旦我连接直流电源插孔5V IN、所有200 mA 变为红色、电源电压降至2.5V/LED (附图)。

电路板上似乎有问题。 希望我只是遗漏了一些东西,就是这样,因为在我们之前的电路板出现的所有问题之后,这看起来像是一个笑话。

希望大家能在这里提供帮助。

此致、

Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    EVM 达到空闲状态? 所有这些红色 LED 是否都保持亮起? 您还需要将 USB 插入 FTDI 端口、而不是 JTAG 端口。 这样做时、在假设您的计算机上安装了 FTDI 驱动程序的情况下、是否会在设备管理器的端口下显示四个 DevPack 端口?  

    DCA1000常见问题解答 E2E 帖子

    DCA1000入门用户指南

    DCA1000 6843指南

    除此之外、您希望收集哪些类型的数据、希望利用 IWR6843实现哪些应用?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的错。 电源没有提供足够的电流。 现在、电路板达到空闲状态后、LED 变为绿色、两个电路板都正常工作。

    谢谢、

    Javier。