This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:Ramp Timing Calculator 在 mmWave Studio 中针对该芯片的位置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522785/awr2944evm-the-location-of-ramp-timing-calculator-in-mmwave-studio-for-this-chip

器件型号:AWR2944EVM
主题: AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用的是 mmWave Studio 3.1.4.4。 对于 awr2944evm。 在 SDK 的用户手册中、它是关于斜坡计时计算器小工具的。 其他文档中也提到了该小工具、例如、在线性调频脉冲时序参数配置文档中。 但是、当我打开 Studio 应用程序本身时、此小部件不存在。 从哪里可以找到它?

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    Studio 版本3不提供 Ramp Time 计算器。

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、在使用 awr2944的情况下、定义配置的方法是什么? 我必须以哪些工具为基础? 我阅读了"编程线性调频脉冲参数"文档、但它仍然很重要、什么时候应该详细介绍、它是指不存在的文档或软件-没有斜坡计算器、也没有 支持该芯片的 Wave_Demo_Visualizer。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如何构建配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    我已经在 SW 团队的此处进行了评论。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    专家目前已离职。 请预计响应会有所延迟。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arie、  

    对延迟响应表示歉意。 您尝试配置哪些参数并需要帮助? 您是否已了解 接口控制文档中有关这些参数的指南?

    此致、
    Shailesh