This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:启动 mmWave Studio 3.0.0.14时出错

Guru**** 2425240 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523308/awr2243boost-error-launching-mmwave-studio-3-0-0-14

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

我正在尝试使用 AWR2243BOOST 和 DCA1000EVM 评估板对原始 ADC 捕获进行实验。

我安装了 mmWave Studio 3.0.0.14、FTDI 驱动程序、 Microsoft Visual C++ 2013可再发行软件包和 MATLAB 运行时、如 文件://C:/ti/mmwave_studio_03_00_00_14/docs/mmwave_studio_user_guide.pdf 中所述

但由于出现错误、我无法访问 mmWave Studio GUI:

GM: Constructor
GM: Thu Jun 05 12:10:55 2025
RSTD.Transmit("/Settings")
[12:10:57]  
[12:10:57]  ### Running Startup script: "C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua" ###
[12:10:57]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/Display DateTime" , "1")
[12:10:57]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime Format" , "HH:mm:ss")
[12:10:57]  Scripter ignored: Attempt to UnBuild() again or before Build.
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Dll" , "C:\\ti\\mmwave_studio_03_00_00_14\\mmWaveStudio\\Clients\\\\LabClient.dll")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Use" , "TRUE")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/Use" , "FALSE")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use" , "FALSE")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use" , "FALSE")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/Use" , "FALSE")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/AL Dll" , "C:\\ti\\mmwave_studio_03_00_00_14\\mmWaveStudio\\RunTime\\SAL.dll")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDll" , "")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled" , "TRUE")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval" , "1")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay" , "TRUE")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart" , "TRUE")
[12:10:57]  RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode" , "false")
[12:10:57]  RSTD.Transmit("/")
[12:10:57]  RSTD.SaveSettings(): Settings saved to "C:\Users\ArtemGodlevskyi\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[12:10:57]  RSTD.Build()
[12:10:57]  RSTD.SaveSettings(): Settings saved to "C:\Users\ArtemGodlevskyi\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[12:10:57]  RSTD.Transmit("/")
[12:10:58]  RSTD.AL_Build()
[12:10:58]  RSTD.AL_LoadXml()
[12:10:58]  RSTD.Transmit("/")
[12:10:58]  RSTD.AL_Init()
[12:10:58]  RSTD.Clients_Build()
[12:10:58]  GM: Init
[12:10:58]  GM: Loaded 'C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Clients\\LabClient.dll'
[12:10:58]  GM: 1 Guest (s) init
[12:10:58]  GM: 1 Module(s) init
[12:10:58]  GM: 2 Tab   (s) init
[12:10:58]  RSTD.Client_LoadXml()
[12:11:00]  [RadarAPI]: ar1.selectRadarMode(0)
[12:11:01]  
[12:11:01]  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[12:11:01]  ***Script FAILED!***
[12:11:01]  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[12:11:01]  Exception message is:
[12:11:01]  An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B)

操作系统: Windows 10 Pro

器件:

感谢您提供任何帮助和/或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artem、

    感谢您的联系。 该问题可能是由于 MATLAB 运行时缺失或不完整所致。 能否请确认您已正确安装 MATLAB 运行时 R2017或更高版本? 如果没有、请重新安装、然后重新启动并重试。 如果问题仍然存在、请告诉我们。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实遵循了快速入门指南(SPRUIK7–2018年5月、可在 ti/mmwave_studio_03_00_14/docs/DCA1000EVM)中的说明、并使用 mcr_r2015aSP1_win32_installer.exe 安装了 Quick_Start_Guide 运行时。

    根据您的建议、我卸载了 R2015aSP1。 然后安装 MCR_R2017b_win64和 MATLAB_RUNTIME_R2025a_win64运行时系统。

    现在、我收到一个新的、但类似的错误:

    [14:12:05]  GM: Init
    [14:12:05]  GM: Loaded 'C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Clients\\LabClient.dll'
    [14:12:05]  GM: 1 Guest (s) init
    [14:12:05]  GM: 1 Module(s) init
    [14:12:05]  GM: 2 Tab   (s) init
    [14:12:05]  RSTD.Client_LoadXml()
    [14:12:07]  [RadarAPI]: ar1.selectRadarMode(0)
    [14:12:07]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [14:12:07]  Matlab Runtime Engine is not installed
    [14:12:07]  [RadarAPI]: Starting Matlab Engine..
    [14:12:07]  [RadarAPI]: Error: The type initializer for 'MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass' threw an exception.
    [14:12:07]  Trace:
    [14:12:07]     at MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass..ctor()
    [14:12:07]     at AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcesspath)
    [14:12:07]  [RadarAPI]: Error: Error occured in Matlab Initialization
    [14:12:07]  [RadarAPI]: Matlab Engine couldn't be Started..
    [14:12:11]  [RadarAPI]: ar1.selectCascadeMode(0)
    [14:12:11]  [RadarAPI]: Status: Passed
    [14:12:11]  [RadarAPI]: ar1.LoadSettings('C:\Users\ArtemGodlevskyi\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [14:12:11]  [RadarAPI]: Error: Object reference not set to an instance of an object.
    [14:12:11]  Trace:
    [14:12:11]     at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
    [14:12:12]  
    [14:12:12]  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [14:12:12]  ***Script FAILED!***
    [14:12:12]  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    [14:12:12]  Exception message is:
    [14:12:12]  Unable to load DLL 'mclmcrrt8_5_1.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:

    您能否检查是否在系统变量中指定了路径、请查看以下 Set MATLAB Runtime Path for Deployment - MATLAB & Simulink

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是这样!

    我重新安装了 MCR_R2015aSP1_win32_installer.exe

    向 PATH 中添加了"C:\Program Files (x86)\MATLAB\MATLAB Runtime \v851"

    它的工作Slight smile

    感谢您的帮助!