This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:有关 AWRL6844EVM 的一些布局问题

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523736/awrl6844evm-some-layout-question-about-awrl6844evm

器件型号:AWRL6844EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我们将 TI 提供的 AWRL6844EVM 的布局文件转换为.brd可由 Allegro 读取的文件。
但是、我们注意到与过孔相关的天线区域存在大量 DRC 误差。 我们想知道此问题是否是由文件转换过程引起的。

此外、我们观察到过孔符号超出边界并进入布线和 GND 之间的区域。 此问题不会出现在PROC182A_PCBlayers.PDF文档中。

由于我们想了解这些过孔的正确间距布置、您是否可以提供图像中标记为 A、B 和 C 的尺寸供我们参考?

  • a. :过孔之间的间距(正面到背面)

  • b. :从过孔到边界的距离

  • c. :过孔之间的间距(从左到右)





    BR、
    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您联系我们。 请允许我们等到周一 EOD 回复。

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您要查找的尺寸为:

    A = 0.14m 至0.16mm

    B = 0.09mm 至0.1mm

    C = 0.14mm 至0.16mm

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep、

    感谢您的答复。
    我想问一下我在阿莱格罗观察到的一些事情。 我注意到有些过孔会超出接地(GND)、有些过孔甚至会相互交叉。 这些问题导致 DRC 错误。
    您能告诉我这是因为我的文件转换过程中的错误引起的、还是最初是这样设计的并且 DRC 警告被故意忽略了吗?

    BR、
    Vincent


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们没有将任何过孔保留在接地平面之外、也没有任何彼此重叠的过孔。 您看到此错误可能是由于不正确的布局转换和加载。

    此致、

    Sreedeep