This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:Radar Toolbox 's 工业可视化工具无法正常工作

Guru**** 2425280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522699/iwrl6432aopevm-radar-toolbox-s-industrial-visualizer-not-working

器件型号:IWRL6432AOPEVM

工具/软件:

即使在执行 运动和存在检测用户指南中提到的所有步骤后、雷达工具箱的工业可视化工具也无法与我的 IWRL6432AOPEVM 配合使用

我收到以下错误:  

错误[gui_parser.py:189]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
错误[gui_parser.py:190]请确保使用正确的二进制文件刷写后器件处于正确的 SOP 模式、并且您发送的 cfg 有效



我确保已刷写 EVM、然后设置为功能模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否刷写预编译二进制文件并使用默认配置? 您的雷达工具箱版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用  C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\tools\visualizer\visualizer.exe 以成功刷写  C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection\prebuilt_binaries\xwrL64xx-AOP\motion_and_presence_detection_demo_AOP.release.appimage 基本映像。



    我正在使用和发送 '对象跟踪' 配置。


    我正在使用的 Radar Toolbox 版本是最新版本; 版本3.10.00.05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要通过工业可视化工具加载配置。 您正在执行该操作吗?

    将有一个按钮用于在工业可视化工具 GUI 中选择、启动和发送配置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用并发送  C:Personal_Electronics Presence_Detection;chirp_configs\height_based_detection\xwrl6432aop\sit_stand_detection.cfg Presence_Detection 可视化工具 GUI 生成可配置文件。

    这就是我收到错误的时候:

    错误[gui_parser.py:189]错误:在 COM 端口上未检测到数据、读取超时
    错误[gui_parser.py:190]请确保使用正确的二进制文件刷写后器件处于正确的 SOP 模式、并且您发送的 cfg 有效

    我还确保对 EVM 进行了下电上电并设置为功能模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在作为线程一部分附加的图片中、我可以看到未加载配置。
    您是否可以尝试刷写雷达工具箱中的预编译二进制文件并通过工业可视化工具发送配置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图片仅供参考。

    我也尝试过做你提到的,但我仍然得到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否可以执行一次这些步骤?

    1.将设备设置为刷写模式,然后按复位按钮。
    2.刷新出现在以下目录中的二进制文件 (Personal_Electronics Presence_Detection;prebuilt_binaries Presence_Detection)

    3.将设备设置为功能模式并按复位按钮。

    打开工业可视化工具、选择器件并连接 COM 端口。  

    选择此配置

    (Personal_Electronics Presence_Detection;chirp_configs\height_based_detection Presence_Detection)

    6.单击启动并发送配置。

    我测试了这些步骤、对我来说很有用。

    此致