This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:XW_STATUS = mws.rs232Config 脚本失败、错误:API 失败

Guru**** 2586585 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524913/mmwave-studio-xw_status-mws-rs232config-script-failed-error-api-failed

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题:AWRL6844中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的雷达团队:  

运行原始数据采集时、我收到以下错误:

 

[16:43:47]  DLL Version : 1.0
[16:43:47]  --xw_status=0
[16:43:47]  xw_status = mws.sopControl(0, 3)
[16:43:47]  --xw_status = 0
[16:43:47]  xw_status = mws.nReset(0)
[16:43:47]  --xw_status = 0
[16:43:47]  xw_status = mws.rs232Config(0, 86, 1, 0)
[16:43:48]  --xw_status = 3
[16:43:48]  
[16:43:48]  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[16:43:48]  ***Script FAILED!***
[16:43:48]  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[16:43:48]  Exception message is:
[16:43:48]  C:\Users\xxxxxxx\Desktop\AutomatedRDC58GHz.lua:177: ERROR: API failed

原因可能是什么?  

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    原始数据采集的过程因器件而异。 请查看此链接、了解特定于器件的指南

    有一些因素可能导致此错误。 最简单的原因是器件未设置为正确的 SOP 模式。 使用上述 EVM 的指南仔细检查您的 SOP 模式开关。 特别是在 AWRL6844上、左下角有两个开关、这两个开关总是会被遗忘!

    另一个原因是如果输入了错误的 COM 端口。 确保您已更新正在运行的 Lua 脚本中的 EVM COM 端口、或在 mmWave Studio GUI 中确保其正确。  

    希望这对您有所帮助、  

    Ethan cope