This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:通过雷达评估模块为 DCA1000EVM 提供电源

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844EVM, DCA1000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521615/awrl6844evm-power-supply-for-dca1000evm-via-radar-evaluation-module

器件型号:AWRL6844EVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在准备一个测量设置、并希望使用 AWRL6844EVM 上的直流电源插孔为雷达传感器提供12V 电源、还向 DCA1000EVM 提供12V 电源以采集原始数据。

通过查看原理图、我们发现有一个电阻器(R30) 、AWRL6844EVM 上默认未配备该电阻器、用于将电源负载开关的输出连接到60引脚适配器。

没有在 EVM 上安装此电阻器是否有特定的原因?

我们是否可以安全地将电阻器焊接到电路板上、从而为这两个器件(AWRL6844EVM + DCA1000EVM)供电。

提前感谢!

BR
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias:

    我会将您的工单分配给我们的硬件专家。  请给一天时间让他们回复您。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对此主题进行了更新?

    我仔细查看了 DCA1000原理图、在我看来、通过60引脚连接器提供的电压直接连接到降压转换器、可能需要高达20V 的输入电压。 因此、连接来自 AWRL6844EVM 的12V 电源应该没问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mawa:

    非常感谢您的耐心。 添加了 VSYS_IN 通过 AWRL6844EVM 上的 R20 (DNP)连接到 DCA1000EVM 的配置、以将 DCA1000EVM 与 AWRL6844EVM 的电源配合使用。 但是、DCA1000EVM 上的直流/直流转换器设计用于仅在使用5V 输入电源时生成所需的电压。 因此、  DCA1000EVM 上的这些直流/直流转换器无法生成在12V 电源或任何其他电源电压下运行所需的电压。

    谢谢、
    Deexith。