This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:DRV5032AJDBZR

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525015/drv5032-drv5032ajdbzr

器件型号:DRV5032

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们使用 DRV5032AJDBZR (U3)和 DRV5056A1ELPGQ1 (U1)传感器设计了一个 PCB 来进行磁体检测。 PCB 的尺寸紧凑、因此两个传感器都非常靠近。

但是、我们观察到、用于 DRV5032AJDBZR 的磁场也影响了 DRV5056A1ELPGQ1传感器。

您能否提供建议、说明如何近距离使用这两个传感器、而不会受到另一个传感器的磁场影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guna:

    感谢您发布到传感器论坛!

    遗憾的是、由于传感器彼此之间的距离非常近、因此很难阻止一个器件检测到另一个器件产生的磁场。 实现这一点的最佳方法是实施某种磁屏蔽、尝试将磁场相互隔离。

    另一种可能更耗时的方法是重新设计 PCB、以便传感器彼此远离。

    此致、

    ~Alicia