This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:推荐用于碎屑流量测量的雷达

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432BOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522595/mmwaveicboost-recommended-radar-for-debris-flow-measurements

器件型号:MMWAVEICBOOST
Thread 中讨论的其他器件:IWRL6432IWRL6432BOOSTIWR6843

工具/软件:

您好:

我们正在寻找合适的雷达来检测碎屑流的速度和高度-设置/尺寸与本视频中的情况类似: https://www.youtube.com/watch?v=tUBV7pCJUVM

您是否有该产品系列中推荐的器件?  

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sharan、您是否能查看我们的问题? 非常感谢和亲切的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Noel、

    抱歉耽误了时间、这是一款非常适合毫米波雷达的应用、我相信使用 TI 的毫米波雷达传感器产品将有可能实现这一目标。 传感器的贴片距离是多少? 同样适合当前应用的示例工程是我们的真实地面速度示例工程、在该工程中、我们使用雷达传感器并将其指向地面、从而确定雷达安装平台的速度。 由于传感器和接地之间的距离较短、因此此示例工程适用于我们的低功耗低成本器件(使用 IWRL6432BOOST EVM 的 IWRL6432)。 对于更远的距离、可能需要我们的更高性能器件 IWR6843。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJrJ8d7pBhljG5jY-a9hQg__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    此致、

    Pedrorm