This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:角度处理

Guru**** 2586095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523016/iwr6843aop-angle-processing

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

用于缩短文具对象角度处理的计算时间、

我们是否可以接受跳过多普勒 FFT 的距离和角度 FFT。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果不需要多普勒信息、可以跳过它。 您可以直接使用范围和角度信息来定位物体

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    在本例中、如果物体正在移动但不需要速度估算

    减少计算时间、是否可以跳过多普勒 FFT 并继续操作  

    距离和角度 FFT。

    物体的速度能否产生多普勒频移

    提供模糊的距离测量。 请澄清。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您不需要速度、则无需发送多个线性调频脉冲。 在所有 Tx Rx 均启用的情况下、只有1个线性调频脉冲足以确定距离和角度。

    需要确定速度时、使用多个线性调频脉冲。 因此、即使有移动的物体、发送一个线性调频脉冲也能为您提供场景的快照

    此致