This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:2人之间的距离、用于入口通道人员计数

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523813/iwr6843aop-distance-between-2-people-for-entryway-people-counting

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

下午好。

我们想了解两个人之间的最小距离是多少、才能准确计算一组中2人或更多人的人数。

通过测试、我们发现小于1.5m 的距离可能略微不准确且不一致。

查看 TI针对此类应用的演示视频(www.ti.com/.../6250724938001)时、距离似乎相同、但我们不知道这是否有限制。

我们希望获得的建议是、我们是否可以采取任何措施 来优化 和缩短2人之间的距离、以便 在 配置设置中实现更准确、更可靠的计数、或者这是此类应用的限制、也是我们能够做到的最好?

征求您的建议。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、2人之间的距离需要为1.5m、才能实现准确检测。 这是因为传感器正在尝试根据为轨道指定的大小来确定轨道。 您可以尝试修改以下2个参数

    gating 参数指定要跟踪的对象的大小。 您可以从各个方面缩小人员的尺寸

    gatingParam 3 2 3 4.

    在分配参数中、可以将用于跟踪检测的点整合的总面积从1.5m 减小到1m

    分配参数5 10 0.01 10.  1.5  20

    然而,这并不保证您将能够看到附近的轨道。 可能会产生不利影响、例如履带丢失。  

    此致