This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:RE 读数低于 RL

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513672/fdc1004-re-reading-lower-than-rl

器件型号:FDC1004

工具/软件:

我创建了一个简单的传感器板、用于 FDC1004。 我不使用评估板、而是 IC。 我正在使用具有3个电极(电平、RL、RE)的检测方法。 问题是 RE 电极给我的读数比 RL 电极低。 这个问题的原因可能是我的 PCB 设计吗? 我已将 PCB 设计的屏幕截图附到此主题。 我还可以根据需要提供更多设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    您还能提供设计文件吗?  如果您使用 Altium、请发送 Altium 文件、因为我们也使用 Altium。  如果没有、请提供光绘文件或 PDF。  还请包含原理图。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 kicad、所以我会发送 Gerber。 我已将它们附在消息中。

     e2e.ti.com/.../liquid_5F00_level_5F00_sensor.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/czujnik_5F00_poziomu_5F00_cieczy.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的 Gerber 文件。  很抱歉、我还没有机会查看这些内容。  我计划明天进行审查并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub,

    感谢 Gerbers。 我现在正在审核它们。  

    您提到 RE 电极的 读数低于 RL 电极。

    您到底看到了什么?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 STM32 UC 从 IC 读取数据。 我根据 FDC1004数据表配置了3个测量值。 下面我添加了一个结果的屏幕截图。 Res_M1是来自电平电极的结果、rl 的 res_m2和 RE 的 res_m3。 首先、读数与以太网相距不远、res_m3低于 res_m2。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub,

    您使用的是单端、差分或异相传感器配置?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用3个单端测量。 根据 FDC1004数据表的第7.1点进行配置。

    此致

    Jakub Orzechowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub,

    如果我 正确理解了所有内容、那么当附近没有液体时、由于将 Re 连接到器件引脚的布线较长、我们可能预计 Re 会更大。  

    当附近的液体覆盖液位和 RL 传感器时、您会期望 RL 传感器电容大于 RE 传感器。

    此致。
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是有意义的。 当与传感器相连的容器充满水时、读数正确、并按预期方式运行。 当容器中装满打印机墨水时、将出现我描述的问题。 此时突然、传感器似乎完全停止正常工作。 我想知道问题是否可能是墨水在容器墙上留下一些残留物?

    此致

    Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我找到了这个问题。 我认为、传感器的介电常数低得多、因此无法使用墨水。 感谢您的帮助。

    此致

    Jakub Orzechowski