This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:刷写演示代码与预编译映像后、器件似乎运行缓慢

Guru**** 2324070 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWRL6432, IWRL6432AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522493/iwrl6432aopevm-device-seems-incredibly-sluggish-after-flashing-demo-code-vs-prebuilt-images

器件型号:IWRL6432AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHIWRL6432

工具/软件:

您好!

我正在探索6432AOP、并运行一些预构建的图像和可视化工具、虽然有点古怪、但最终确实可行。 我一直在使用生命体征演示、它是预构建的 appImage。 我想开始使用代码、因此我的第一步是推送我认为与 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AS5.DPBhh5hqkLB3.kAODg__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&placeholder=true 中完全相同的代码

我遵循了以下步骤:

  • 我将工程导入云 CCS
  • 在释放模式下编译它
  • 已下载 vital_signsxxxx.out 文件
  • 使用 out2rprc 将.out 转换为.rprc
  • 使用 multicoreimagegen 将其转换为.appImage
  • 使用 crcMultiCoreImage 计算 CRC
  • 已使用 appendbinCrc 来附加它
  • 已使用 uniflash 上传映像。

所有这些似乎都起了作用。 当我将可视化工具连接到它时、它似乎冻结了、然而看着它后面的控制台、它一直在逐行缓慢地向它馈送线性调频脉冲配置、花费了大约1分钟、然后基本上出现错误。  

我不是很清楚我做了什么错了,我希望这是显而易见的。  我在 CCS 中没有看到 AOP 版本的芯片列为器件、只有 IWRL6432我不确定是否重要、我假设线性调频脉冲配置解决了很多差异。  使我在 MacBook M4上的一些事情复杂化,但在 Windows 11 Arm 的 Parallels 中执行大部分这些步骤。  

请注意、我认为 USB XDS110的驱动程序在 Windows 11 Arm 64位上不起作用。 我可以通过 UART 与它交谈,但我认为不运行常用的 windows x86-64如果复杂的事情.

最后、我注意到似乎有更多文件被拉入云 CCS 版本的代码中、但它们似乎与 SDK 相关(我确实看到了 mmw_cli.h 等似乎包含的内容)、我假设云 CCS 只是将它们拉入、因为它必须以不同的方式进行封装。

不管怎样-我希望这是足够的细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果未正确设置设备的引导模式、您将看到 CLI 命令发送速度缓慢。  

    预编译的二进制文件与使用 CCS 生成的二进制文件之间没有区别。 您需要使用工程生成的 appimage。 无需使用.out 手动创建它。 提供构建命令后、将自动创建 appimage。 如果您能够正确编译工程、那么我不会看到从 SDK 中提取任何错误文件的问题。 您使用的是哪个版本的 CCS?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用云版本的 CCS、因此我按照一些指南将该.out 转换为 appImage。  我有一个 Macbook M4、它增加了在 Windows ARM 中使用 CCS 的各种复杂度。

    您能说更多关于未设置 Propperly 的设备引导模式的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IWRL6432AOPEVM 上用于在功能模式和刷写模式之间选择的开关无法正常工作、然后您将看到器件存在引导问题、这可能会导致命令在可视化工具中缓慢显示

    此致