This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:雷达 API

Guru**** 2422640 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525130/awr1243boost-radar-api

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

在 mmWave Studio TI 中、RADAR API 窗口应该恰好在打开工具 mmWave Studio 后出现、或者在传感器连接到 PC 时出现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    启动 mmWave Studio 时应该会自动出现 RadarAPI 窗口。 请查看您是否还安装了正确的 MATLAB 运行时引擎。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复、

    我有 2 个问题:我应该安装 MRC 8.5.1 LA 版本 2025aSP1 32 位,并且对象的引用没有定义 AWR1243BOOST。 如何解决此问题?  

    此致、

    Fatima-ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MRC 8.5.1 的版本为 2015aSP1、而不是 2025aSP1。 这是应该安装的唯一版本。  

    我不明白你的第二个问题。 又是一个女人。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 MRC 8.5.1 是 2015aSP1 32 位版本。 对于我的第二个问题、在 mmWave Studio 中我有关于 AWR1243BOOST 的错误、存在错误:  [RadarAPI]:Error:对象引用未在对象实例中定义。  

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试删除此文件夹: 'C:\Users\ 您的计算机中是否有\AppData\Roaming\RSTD'? 如果它不起作用、则尝试重新安装 mmWave Studio。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    谢谢、问题已解决。 我有一个关于莱迪思 FPGA 的问题,这是一个义务为它安装钻石编程器,因为我需要许可证来激活它?  

    此致、

    Fatima-ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无需安装菱形编程器、因为 DCA 板已经刷写了所需的固件。 只有当您的 DCA 固件出现问题时、才需要它。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢你的帮助。 我有最后一个关于编程 dca1000evm FPGA 晶格的问题,如果我想集成信号处理如何编程它,我可以用 Matlab 编程它吗? 我有两位 AWR1243BOOST 和 DCA1000EVM。

    请注意、

    Fatima-ezzahraa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DCA1000 仅用于将时域数据从升压转换器发送到计算机。 我们不支持出于任何其他目的对其重新编程。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    晶格 FPGA 仅用于发送数据。 尽管存在固件 BSS 雷达、但我在雷达上电时仍存在问题。 如何解决?  

    谢谢您、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此 Lattice FPGA 仅用于发送数据

    没错。

    BSS 固件版本看起来无效。 因此、加载 BSS FW 或之前的步骤出现了问题。  

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了所有的步骤,除了一个关于 LUA,这是重要的执行命令 LUA,这是重要的是什么?. 这是配置页面。

    谢谢您、