This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:并行进行射频采集和 SPI 通信

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520851/iwrl6432-rf-acquisition-and-spi-communication-in-parallel

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

我们希望 在固件中并行执行射频采集和 SPI 通信、以缩短通信时间。 这样做有什么缺点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能详细说明一下您的要求吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    我们目前正在开发一个固件、用于使目标器件接收 IWRL6432 提供的主雷达立方体。 为了缩短通信时间、我们希望同时进行 SPI 通信和射频采集、其中 SPI 通信用于将数据从雷达传输到我们的器件、而射频采集用于在雷达处生成射频信号。 但是、如果我们并行进行射频采集和 SPI 通信、我们不确定它是否会影响射频信号质量。 如果有任何可能的缺点、请告知我们。

    BR、

    How-Hsuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从理论上讲、这应该是可能的、因为前端由不同的磁芯控制。 因此、当应用在后台运行时、这应该是可行的。  

    但是、并非所有处理都在射频活动完全停止后进行。 针对每个线性调频脉冲存储 ADC 数据和 1D FFT。 因此、任务之间会发生冲突。 流水线、这真的会很复杂。

    此致