This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26LV:LM26LV 的 SPICE 模型

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524126/lm26lv-spice-model-for-lm26lv

器件型号:LM26LV

工具/软件:

TI 团队大家好、

LM26LV 是否有 SPICE 模型? 我似乎在网站上找不到它。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohd、

    遗憾的是、我们目前没有适用于 LM26LV 的 SPICE 模型。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    我明白了。 我创建了这个 SPICE 模型。 我想知道我是否可以获得确认模型的任何帮助或必要时的任何修改?

    * LM26LVCISD-125 KiCad 的 SPICE 行为模型
    * VTEMP = 1.920V - 12.8mV/°C×T(°C)
    * TEMP 输入被仿真为电压、单位为°C

    .SUBCKT LM26LVCISD125 VDD GND VTEMP TEMP TEMP
    *基于温度输入的输出电压
    E1 VTEMP GND 值={1.920 - 0.0128 * V (TEMP)}
    RLOAD VTEMP GND 100k
    结束 LM26LVCISD125

    此致、

    Mohd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mohd、

    我不会推荐仅依赖转换公式的模型。 遗憾的是、这种类型的模型可在比仿真现实行为更理想的场景中想象器件。  


    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、

    我看、我认为理想的方案可以起作用。

    感谢您抽出宝贵的时间给予我们大力支持。

    此致、

    Mohd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如果您将来有任何其他问题、请联系我们。


    此致、

    哈利