This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8804:温度系数/补偿、DAC 设置与 CSA 或 CSB 电压之间的关系

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523822/tps8804-relation-between-temperature-co-efficient-compensation-dac-settings-and-csa-or-csb-voltage

器件型号:TPS8804

工具/软件:

TI 团队好!

我们是否应该获得温度系数、DAC 设置与 CSA 或 CSB 电压之间的关系?

了解要点如下:

DAC 电压的一位值为:1.176mv (300mV/255)

基于用于温度系数/补偿 1.040mV/C 的 TPS880x 1.0.0 EVM 仿真器设置

CSA 或 CSB 电压= DAC 电压+ 83。  

例如:

如果 DAC 寄存器设置为:12 表示

DAC 电压= 12*1.176 = 14.12mV(近似值)

CSB 电压= 14.12+83= 97.12mV

注意:

1.不确定为什么在  TPS880x 1.0.0 工具中将 83 用于 CSA 电压计算?

2.不同温度系数下的此值为 83(例如:对于温度系数为 0.347,使用 294 而不是 83)。

请阐明 温度系数、DAC 设置与 CSA 或 CSB 电压之间的关系。

谢谢

Selvam