This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:mmWave Studio 错误

Guru**** 2422630 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526136/awr2944evm-mmwave-studio-error

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我将同时使用 DCA1000EVM 和 AWR2944EVM。 按照 DCA1000 培训视频 (https://www.ti.com/video/5827389052001) 中的所有步骤操作后、在 mmWave Studio 上点击“postproc"后“后收到以下错误。 是否有人知道如何解决此问题?

谢谢你。

我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享完整的日志?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到它:

    [14:35:19][RadarAPI]:ar1.ChannNAdcConfig (1、1、0、0、1、 1、1、1、2、0、 0)
    [14:35:19][RadarAPI]:状态:通过
    [14:35:20][RadarAPI]:ar1.LPModConfig (0、0)
    [14:35:20][RadarAPI]:状态:通过
    [14:35:21][RadarAPI]:ar1.RfInit ()
    [14:35:21]收到射频初始化异步事件!
    [14:35:21][RadarAPI]:时间戳、温度:8535929,46;SynthVCO3 Status、Update:0、0; APLL 状态、更新:1、0;SynthVCO1 状态、更新:1、 1;同步 VCO2 状态、更新:1、1;LODist 状态、 更新:1、1;RxADCDC Status、Update:1、1; HPFcutoff Status、Update:1、1;LPFcutoff Status、Update:1、 1;PeakDetector Status、Update:1、1;TxPower Status、 更新:1、1;RxGain 状态、更新:1、1; TxPhase Status、Update:1、1;RxIQMM Status、Update:0、 0;
    [14:35:21][RadarAPI]:状态:通过
    [14:35:40][RadarAPI]:ar1.DataPathConfig (513,1216644097、0)
    [14:35:40][RadarAPI]:状态:通过
    [14:35:41][RadarAPI]:ar1.LVDSLaneConfig (1、1、0、0、0、 1、0、0)
    [14:35:41][RadarAPI]:状态:通过
    [14:36:04][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77,100、6、60 0、0、0、0、0、 0、0、0、29.982、0、 256,10010000,2216755200、0、30、 0、0、0)
    [14:36:04][RadarAPI]:状态:通过
    [14:36:05][RadarAPI]:ar1.ChirpConfig (0、0、0、0、 0、0、1、0、0、 0)
    [14:36:05][RadarAPI]:状态:通过
    [14:36:07][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77,100、6、60 0、0、0、0、0、 0、0、0、29.982、0、 256,10010000,2216755200、0、30、 0、0、0)
    [14:36:07][RadarAPI]:状态:通过
    [14:36:08][RadarAPI]:ar1.ChirpConfig (0、0、0、0、 0、0、1、1、0、 0)
    [14:36:08][RadarAPI]:状态:通过
    [14:36:11]测试源已禁用...!!
    [14:36:11][RadarAPI]:ar1.DisableTestSource (0)
    [14:36:11][RadarAPI]:状态:通过
    [14:36:11][RadarAPI]:ar1.FrameConfig (0、0、8128、40、 0、1)
    [14:36:11][RadarAPI]:状态:通过
    [14:36:12][RadarAPI]:ar1.CaptureCardProc.Record(“C:Config_Start \\adc_data.bin“、1)
    [14:36:12][RadarAPI]:向 DCA1000 发送 START_RECORD 命令
    [14:36:15][RadarAPI]: ar1.StartFrame()
    [14:36:15][RadarAPI]:状态:通过
    [14:36:15]收到帧启动异步事件!
    [14:36:15][RadarAPI]:帧结束
    [14:36:42][RadarAPI]:
    [14:36:42]开始录制命令:成功
    [14:36:42]
    [14:36:42]无 LVDS 数据
    [14:36:42]
    [14:36:42]已成功完成记录停止
    [14:36:42]接收到帧结束异步事件!
    [14:36:42][RadarAPI]:
    [14:36:45][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc(“C:\ti\mmwave_studio_03_01_04_04\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin“)
    [14:36:45][RadarAPI]:捕获的文件数: 1,每个设备的总帧数: 8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在日志中看不到连接到 DCA1000 的位置。 设置数据路径和帧配置后、需要连接到 DCA1000。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容:

    [14:43:11][RadarAPI]:
    [14:43:11] FPGA 配置命令:成功
    [14:43:11][RadarAPI]:向 DCA1000 发送记录命令
    [14:43:11][RadarAPI]:
    [14:43:11]配置记录命令:成功
    [14:43:11][RadarAPI]: ar1.GetCaptureCardFPGAVersion()
    [14:43:11][RadarAPI]:向 DCA1000 发送 FPGA_VERSION 命令
    [14:43:11][RadarAPI]:
    [14:43:11]
    [14:43:11] FPGA 版本: 2.9【记录】
    [14:43:11]
    [14:43:21][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77,100、6、60 0、0、0、0、0、 0、0、0、29.982、0、 256,10010000,2216755200、0、48、 0、0、0)
    [14:43:21]状态:失败、错误类型:PF_RX_GAIN 不在[24、52] dB 内、或者 PF_RX_GAIN 是奇数
    [14:43:22][RadarAPI]:ar1.ChirpConfig (0、0、0、0、 0、0、1、1、0、 0)
    [14:43:22]状态:失败、错误类型:如果未定义与 profile_index 对应的配置文件
    [14:43:24]测试源已禁用...!!
    [14:43:24][RadarAPI]:ar1.DisableTestSource (0)
    [14:43:24][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:43:24][RadarAPI]:ar1.FrameConfig (0、0、8128、40、 0、1)
    [14:43:24]状态:失败、错误类型:帧中使用的线性调频脉冲不由 AWR_CHIRP_CONF_SET_SB 配置
    [14:43:24][RadarAPI]:MatlabProc 状态:失败
    [14:43:25][RadarAPI]:ar1.CaptureCardProc.Record(“C:Config_Start \\adc_data.bin“、1)
    [14:43:25][RadarAPI]:向 DCA1000 发送 START_RECORD 命令
    [14:43:27][RadarAPI]:ar1.StartFrame()
    [14:43:27]状态:失败、错误类型:未发出有效的帧配置 API 且帧已启动
    [14:43:55][RadarAPI]:
    [14:43:55]开始录制命令:成功
    [14:43:55]
    [14:43:55]无 LVDS 数据
    [14:43:55]
    [14:43:55]已成功完成记录停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我似乎在您的日志中看到了许多错误。 您需要更正这些错误、错误表明您出了什么问题。  

    请尝试对电路板进行下电上电、并使用正确的 API 重复该过程、因为这些 API 不会出现任何错误。 然后、请共享完整的从头到尾日志、其中不包含 API 返回的任何错误。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我遵循了您的建议、成功地解决了问题。 非常感谢您的帮助!