This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:从毫米波演示可视化工具加载配置文件的错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525541/iwr1843boost-loading-errors-for-configuration-files-from-mmwave-demo-visualiser

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

1.当前在不使用 DCA1000EVM 的情况下使用 IWR1843boost、我尝试从演示可视化工具保存配置文件并尝试 在演示可视化工具的绘图部分上传相同的配置文件、如果这样做、我收到同一文件的不同错误、我没有编辑该文件 、多次上传时保存相同的文件、为同一文件给出不同的错误、 我想了解如何将自定义 confg 文件上传到演示可视化工具中? 为此、您是否可以建议任何可以获取自定义配置文件并显示处理后输出的可视化工具? 请

2、是否有任何资源可视化静止和移动物体、40 米、40 公里/小时的车辆检测、0.3 米至 0.4 米的距离分辨率、试图进行交通监测、但未取得令人满意的结果、  

配置如下:  

%****************************************************************************
为 SDK 版本创建的百分比:03.06
使用可视化工具版本:3.6.0.0 创建的百分比
%频率:76
%平台:xWR18xx
%场景分类器:best_range
方位角分辨率百分比(度):15
%距离分辨率 (m):0.434
最大不模糊距离百分比 (m):50
%最大径向速度 (m/s):17.92
%径向速度分辨率 (m/s):2.25
帧持续时间百分比(毫秒):100
% RF 校准数据:无
范围检测阈值百分比 (dB):15
%多普勒检测阈值 (dB):15
%范围峰值分组:已启用
%多普勒峰分组:已启用
%静态干扰消除:已禁用
%到达角 FOV:全 FOV
%范围 FOV:全 FOV
%多普勒 FOV:全 FOV
%****************************************************************************
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 5 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg –1 0 1 1
profileCfg 0 76 8 7 19.52 0 0 30 1 144 12499 0 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 4
frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
低功率 0 0
guiMonitor –1 1 0 0 0 1
cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1
cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15 1
MultiObjBeamForming –1 1 0.5
离合器拆卸–1 0
calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
extendedMaxVelocity –1 0
lvdsStreamCfg –1 0 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
CQRxSatMonitor 0 3 4 35 0
CQSigImgMonitor 0 71 4.
模拟监视器 0 0
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
cfarFovCfg –1 0 0 49.99
cfarFovCfg –1 –17.92 17.92
calibData 0 0 0
sensorStart