This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101 EVM GUI 工具无法检测 LDC1101 EVM

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1524544/ldc1101evm-ldc1101-evm-gui-tool-cannot-detect-ldc1101-evm

器件型号:LDC1101EVM
Thread 中讨论的其他器件:LDC1101

工具/软件:

LDC1101 EVM 连接到计算机、并显示 COM 端口。 但是、在设备管理器中、此 COM 端口的名称不是“EVM (COM)“、而是中文名称(有关详细信息,请参阅屏幕截图)。 LDC1101 EVM GUI 工具无法检测到此 COM 端口。 是否需要安装特定的驱动程序? 如果是、请提供驱动程序下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huanheng,

    请查看 GUI 中的 COM 端口下拉列表、并选择适合您的器件。
    下面是我的计算机示例。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后单击  COM 端口刷新  按钮、选择列表中没有可用的 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huanheng,

    请查看以下 E2E 帖子:  LDC1101EVM:LDC1101 EVM GUI 未显示任何 COM 端口

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDC1101 EVM GUI 工具现在成功检测到 LDC1101 EVM 的正确 COM 端口。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huanheng,

     非常欢迎您。 感谢您让我们知道它是有效的!

    此致、
    John