This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:IWRL1432 上适用于液位检测应用的 UARTB 中断模式配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523365/iwrl1432boost-uartb-interrupt-mode-configuration-on-iwrl1432-for-level-sensing-application

器件型号:IWRL1432BOOST
Thread 中讨论的其他器件:IWRL1432SysConfig

工具/软件:

您好 TI 专家、

我目前正在使用 IWRL1432 公式 液位检测应用 我需要启用 UARTB 处于中断(回调)模式以进行读取 。 下面总结了我的现有设置以及我为实现此功能而执行的步骤以及遇到的问题。

现有设置:

  • 我已启用功能 快速评估 在中 其中概述了 SysConfig 用于对 CLI 配置进行硬编码的文件(在中)mmw_cli.c

  • 我当前正在使用该CLI_write函数通过 UART 发送液位检测数据。

  • 传输的数据在串行监视器中成功显示(附加了屏幕截图以供参考)。

启用 UARTB 中断模式的步骤:

  1. 指定 其中概述了 SysConfig ,我改变了 UART 读取传输模式 最终目的 回调 并分配了 A 读取传输回调函数

  2. 回调函数定义被添加到level_sensing.c中。

  3. 我尝试在每次执行回调函数时重新初始化 UART 并分配回调。

问题:

在这些更改之后,我遇到了几个错误作为垃圾。 我已附上修改后的代码和错误日志以供参考。

感谢您帮助解决错误并确保在中断模式下正确实现 UARTB。 如果需要其他信息、请告知我。

此致、
Rakesh Amara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否能够跟踪错误日志的打印位置? 这是自定义日志吗?

    您看一下 UART 回调示例了吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    这不是自定义日志—您所引用的语句已存在于CLI_taskmmw_cli.c文件中的函数中。
    您能否帮助我根据当前设置进行验证?

    谢谢、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharan、

    是否有任何更新?

    我介绍了 UART 回调示例。 尽管它被标记为“回调“、但实现的行为似乎更像是阻塞模式—它等待接收数据、然后才触发回调并释放信标。

    您能解释一下、这是真正的中断模式、还是一种带有基于中断的信令的阻塞机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    看起来您有多个与此相关的线程。 您希望继续处理哪个主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526264/iwrl1432boost-request-for-uart-interrupt-mode-configuration-support

    遵循这一点、请快速响应、这是一个正在进行的项目。