This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:承保波束形成性能/远距离检测

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516201/iwr6843isk-mesuring-beamforming-performance-long-range-detection

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在使用 IWR6843ISK 评估远距离人员检测示例、并有一些问题。

-如何确认波束形成性能

1-1. 是否设置了波束模式以确认波束形成性能?

1-2. 客户希望使用 mmWave Studio 确认波束形成性能。 是否有方法可以在 CW 模式下同时运行 3 个 TX? 如果可以、他们可以测量波束形成模式吗?

1-3 是否可以在雷达工具箱中通过 Studio CLI 获取波束形成 TX 信号的 ADC 数据? 如果他们在配置文件配置上启用 multiObjBeamForming、这是否有效?

-了解远距离检测示例的材料

2-1. 是否有示例代码的流程图? 尤其是对于波束形成部分。 天线阵列上的设置、同步 TX、是否应用移相器

2-2. 您能否让他们知道高级(左)和正常(右)之间的区别?

[RED]在 Advanced .cfg 文件中、还存在多个 profileCfg 和 chirpCfg 以及 subFrameCfg。 这些功能的作用是什么以及如何更改?

[Blue]在 Advanced profileCfg 中、如果用户 更改 txPhaseShifter、它是否进行波束控制?  

【绿色】当它们比较 NORMAL 和 ADVANCED 时、txEnableMask 具有不同的值。 “正常“有 1 和 4、“高级“有 7。 在文档中、1、2、4 表示 Tx1、Tx2、 TX3. 对于 BPM 模式、如果他们要同时激活 TX、则需要使用 3、5、6。 7 表示所有 TX 吗?

此致、

TED