This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:PCB 天线复制指南

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525859/awr2944evm-pcb-antenna-replicating-guidance

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具/软件:

你(们)好  

我们正在使用 AWR2944 IC 开发汽车雷达硬件。

我们仍处于早期设计阶段、因此我们计划复制 AWR2944EVM 板中使用的相同贴片天线。
为此、我们有以下疑问需要解决、
1.遵循与 AWR2944EVM 相同的层堆叠是否足够(至少在“天线“方面)
2.为整个 AWR2944EVM 提供的层堆叠是否也适用于天线区域(或天线区域中是否有任何不同的堆叠岛)
2.除了给定的层堆叠外、AWR2944EVM 天线部分是否在贴片天线顶部有任何额外的层/涂层

提前感谢
Surya Thanush
Intangles Lab Pvt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:  

    请在下面查看我的评论。  

    1.遵循与 EVM 相同的堆叠设置是一个很好的起点、但您仍需要运行 EM 仿真来验证特定电路板中的天线性能。 如果您稍后需要、我们可以根据保密协议提供安全的 HFSS 文件。  

    2.您能否澄清一下您在问题 2 中的意思? 如果您询问天线区域是否使用单独的堆叠、不会、相同的 PCB 堆叠适用于整个电路板(包括天线区域)。

    3.贴片天线的顶部没有额外的涂层,其裸露的铜,需要适当的辐射。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin Kiasat:

    感谢您发送编修。 他们回答了我们的问题。
    我们将从这里着手、并就任何进一步的澄清作出说明
    再次感谢

    此致
    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin Kiasat:

    1.我们是否还知道 AWR2944EVM 的天线迹线阻抗是多少?
    2.我们是否可以通过保持天线布线阻抗、顶部铜层和基板(电介质)层下方(如 EVM 堆叠),以稍微不同的层堆叠方式(厚度和材料不同)使用相同的顶层天线结构?
    3、将改变内部层和模芯的层堆叠(厚度和材料),影响天线性能。

    提前感谢
    Surya Thanush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    1. CPGW 的设计阻抗为~50 欧姆。 在 HFSS 模型中、我们通常包括过渡、您可以采用该过渡并与 CPWG 设计相匹配。  

    2.您可以更改基板或堆叠结构,但需要重新调整转换并运行仿真,以确保天线设计仍能按预期运行。  

    3. 天线结构主要受顶层贴片、正下方接地层以及它们之间的电介质的影响。 大多数天线仿真都仅使用这些顶部的两层来完成、因为接地平面下方的内层通常不会影响性能、除非存在接地切口或不均匀平面等布局问题。   

    此致、

    Aydin