This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010-EVM:230VAC 变压器选择

Guru**** 2584745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526623/afe3010-evm-230vac-transformer-selection

器件型号:AFE3010-EVM

工具/软件:

您好:  

您能否推荐变压器的器件型号? 我找不到 EVM 中指定的器件。  

VAC 为 230V

40A 电流

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我们对市售变压器的调查不太准确。 EVM 中的一个器件是我们唯一为此开发而合作的器件。

    您可能需要 在线搜索 或自定义。

    此致

    广