This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:DRV5055 图需要确认

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1525660/drv5055-drv5055-graph-need-to-confirm

零件号:DRV5055

工具/软件:

在测试 DRV5055 的逻辑时、图表看起来不正确、您可以指导我们吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    感谢您发布到传感器论坛!

    您是否能够分享所看到结果的波形? 该图形看起来不正确?

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据测试结果下方的测试、与上图不匹配  

    传感器由 5V 电源供电

    强大的南极输出为 0.1V

    强北极输出为 4.99V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    图 7-3 正确。 由于传感器的极性、该器件会将磁体的南极视为正值、将磁体的北极视为负值。

    可能发生的情况是传感器发生翻转(与下图类似)、或者磁体的极性反转。

    如下面的仿真所示、当磁体的南极越来越靠近传感器时、器件输出会增加。

    此致、

    ~Alicia