This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:有关 AWRL6844EVM 天线的一些问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1526433/awrl6844evm-some-question-about-awrl6844evm-antenna

器件型号:AWRL6844EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我对天线设计很好奇。
我注意到、从 IC 到每个天线方向图的布线长度都相等、我假设这是为了保持一致的相位。
如果我将它们设计成长度不等或引入一些相位差、这会在测量过程中引起任何问题吗?



BR、
Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    如果我们的天线长度不匹配、则可以在 RX 侧校准传入的变化相位信号、但当 TX 信号相位不匹配时、无法对其进行校准。 因此、得到的测量结果将是错误的。

    此致、

    Sreedeep