This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:TMAG5328D1E 什么时候推出?

Guru**** 2584765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516251/tmag3001-when-will-tmag5328d1e-be-available

器件型号:TMAG3001

工具/软件:

我找不到 TMAG5328D1E(注意:之前在 PN 字段中有不同的 PN。 我想在该领域不存在的)任何分销商或从 TI 购买的选择权。


何时可用?  

我们正在寻找一款高牵引率、高 mT 阈值霍尔开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    感谢您发布到传感器论坛!

    我已向您发送朋友请求、以便我们可以离线讨论此主题。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    我现在要关闭这个主题,因为我还没有听到你的声音。 如果您仍有此问题、请接受我发送的朋友请求、我们可以离线讨论此主题。

    此致、

    ~Alicia